This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:推荐的 INA213基准电压连接

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693995/ina213-recommended-ina213-reference-voltage-connections

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件: INA214REF3040

您好,

我们使用 INA213、INA214来测量双向模式下的电流。  

REF3040AIDBZR 用于为电流感应放大器提供基准电压。  

REF3040AIDBZR 连接到总共4个电流感应放大器。 是否建议将4个 IC 连接到单个参考稳压器?  

请告诉我们、为所有4个电流感应放大器提供相同的基准电压时需要注意哪些设计注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gonugunta、

    电压基准必须能够灌入电流。 根据数据表的第7.4.2节、电流大约为 VCM/1M、而 VCM 是共模电压。 如果电压基准只能提供电流、您可以在电压基准的输出端添加一个负载电阻器、从而使偏置电流达到1...2mA。 这可能会吸收要灌入的电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您分享您的意见。 安装问题解决后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gonugunta、

    当使用电压基准时、REF 器件可提供的电流量非常重要。 由于四个 INA213s 不会在基准引脚中消耗25mA 电流、因此使用 REF3040时不会出现问题、并且与基准串联的电阻器将进一步限制电流、如 Kai 所述。


    感谢您使用 TI 器件、
    Manuel Chavez