This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:路线图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA200-Q1, INA200, INA301, INA301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693939/ina240-q1-road-map

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA200-Q1INA200INA301INA301-Q1

 

你好

  您是否有 带比较器的 INA240-Q1的发展蓝图?

我的客户使用 INA200-Q1已有几年、但希望得到低偏移。

80V CMR 是必需的、因为 Vs=24V 典型值。

 

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    TI 未发布路线图信息、但 INA301-Q1是具有比较器的低偏移电流感应放大器。 虽然 INA200和 INA301的电源电压低于24V、但 INA301可使用高达36V 的共模电压进行监控。

    您的客户到底在寻找什么器件?


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Manuel-San
    感谢您的快速回答。 客户正在使用 Amp + comp:INA200-Q1 (应为 Vcom=80V)。
    希望偏移误差/增益误差更小。
    谢谢你