This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37B73:TRF37B73

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37B73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694202/trf37b73-trf37b73

器件型号:TRF37B73

您好 TI

我面临的问题是、输入回波损耗 S11在很大程度上取决于输入功率级别和输出负载。
此外、作为输入功率级别和输出负载的函数、我还获得增益(S21)纹波。 输入功率电平高达+9dBm、在规格范围内。

TI 是否从您身边看到过任何简单的东西?

此致

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    由于输入功率水平和输出负载增加、射频放大器往往会提前滚降、TRF37B73也是如此。 TRF37B73的小信号增益为15dB、输出 P1-dB 压缩点为+15dBm。 因此、施加+9dBm 的输入功率电平会显著驱动需要+24dBm 输出功率的射频放大器、这超出了+15dBm 的输出 P1-dB 压缩点。 我认为 S21中的纹波和输入回波损耗 S11随输入功率水平的变化而变化、可能是放大器输入过驱所致。

    那么、您能否将输入功率电平设置为-5dBm、看看这是否有助于稳定 S11、S21响应曲线?

    此致、
    Rohit