This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:使用 OPA350放大小信号

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/694278/opa350-using-the-opa350-for-amplifying-small-signals

器件型号:OPA350

大家好、

我尝试使用 OPA350PA 并利用其低输入偏置电流来放大大约 nA 电流的小信号。 我在一个电阻值为100兆欧的简单负反馈环路中设置它。 该配置的输出电流显示了与输入电流的线性关系。 输入信号约为0.2V 和2nA、输出电流约为0.12mA。 我一直无法找到可靠的方法来测试 OPA350输出的电压是否随输入电流变化(输入电压随输入电流变化)。 我需要通过缓冲器将输出馈入模数转换器以进行测量、因此我需要输出电压随输入电流的变化而变化。 该运算放大器电压是否随电流大约为1nA 的微小信号变化而变化? 我是否可以在不改变电路特性的情况下测量输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    最好的做法是展示原理图而不是描述电路-图片是千字所值。  我相信您使用的是跨阻配置、但在您的写操作中、您会将输入电流和输入电压混合在一起-输入必须是电流、而生成的输出必须是电压。  假设您使用5V 单电源、则线性输出电压范围为50mV 至4.95V (任一电源轨的最大电压为50mV)。  因此、该配置的线性输入电流范围必须介于0.5nA (Vout=50mV)至49.5nA (Vout=4.95)之间-请参阅下文。

    如果您需要测量正负输入电流、则必须将输入和输出电压参考至1/2 Vs (请参阅下面的 Vref)或使用双电源-例如+/-2.5V (请参阅底部的)。  在射频为100M 时、这将允许您测量-24.5nA 至+24.5nA 线性范围内的输入电流-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../Nicholas-OPA350-TIA.TSC