This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于仿真的 LM10、LT1101、LM1558等效模型

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1558, LM10, INA827, LM358, LMC7111, LM741, LPV321-N, OPA364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690236/equivalent-models-to-lm10-lt1101-lm1558-for-simulation

主题中讨论的其他器件:LM1558LM10INA827LM358LMC7111LM741LPV321-NLPV321OPA364

我想在 TINA 中使用 LM10、LT1101、LM1558在设计中创建仿真(当前产品中的现有设计)。  但是、这些都不在 TINA 或 SPICE 中用于仿真。 是否有人可以推荐同等型号?  

如果 LT1101是单位放大器、因此如果没有人可以建议类似的型号、我将使用 INA827 (将使用16k 电阻器设置增益为10、因为 LT1101配置为增益=10)。 LM1558看起来只是一个运行正常的运算放大器、因此我将使用 LM 258。  

LM10有点复杂... 它具有内置基准运算放大器(这是我当前产品设计使用的部分。  想法??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们将与产品团队联系、并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我认为使用 LM358模型对 LM1558进行仿真是安全的。 公平警告、这款车型相当旧、可能比入门或粗略猜测要好得多。 我真的无法评论 INA827和 LT1101的比较、但我认为您选择类似仪表放大器的策略是不错的。

    就 LM10而言、这是一个很难实现的解决方案。 我的第一个想法是选择具有相似规格的运算放大器、并使用两个相同的放大器设置仿真、一个用作基准、另一个用作主放大器。 一个不错的选择是 LMC7111、它具有相似的 GBW、SR 和其他规格。

    您希望执行哪种类型的仿真? 如果您需要稳定性仿真、这可能很困难、因为输出阻抗和 AOL 的影响最大、并且您使用的替代器件可能不匹配。 如果您正在寻找更多的直流类型仿真、您可能会查看 SPICE 文件并自行更改其中的一些参数、以使其匹配。

    如果您发布电路相关部分的原理图、可能有助于我们提出更多有关如何最好地建模和了解您要实现的目标的想法。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我在这方面得到了一位同事的帮助、因此我想修改我之前的帖子。 LM1558是一款不带修整引脚的双路 LM741、因此您可以使用任何 LM741模型作为直接替代产品。

    有关 LM10的其他信息、请查看此应用手册 :www.ti.com/.../snoa638a.pdf
    您使用的是45V 版本还是7V 版本?

    还向我指出、LMC7111是 CMOS 器件、LM10是双极器件、因此使用 LPV321-N 更适合对偏置电流进行建模。

    如果您接受我的朋友的请求、如果您想讨论一些详细信息、我们可以将此对话脱机。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好、很抱歉耽误你的时间。  感谢您对此提供的帮助。  我有一些后续行动。  我粘贴了您的文本并在行中回答。


    有关 LM10的其他信息、请查看此应用手册 :www.ti.com/.../snoa638a.pdf
    您使用的是45V 版本还是7V 版本?  我使用的是45V 版本。  

    …  LMC7111 是一款 CMOS 器件、 LM10 是双极的、因此使用 LPV321-N 更适合对偏置电流进行建模。  我使用的是45V 版本的 LM10 (+/-电源连接到+27V、-8V、因此在现实生活中、LPV321将无法工作。  我在仿真中尝试过它、但它不能正常工作(未将 MOSFET 调节到10V)、因此我假设它实际上可以让烟雾排出。   我在这里放置了一个 OPA364作为占位符、该运算放大器工作正常。  我认为现在使用 OPA364是可以的... 除了创建10V 基准之外、我对电路没有任何幻想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    保罗