This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:LTSpice 中的仿真故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689394/opa858-trouble-simulating-in-ltspice

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我按照说明将 OPA858 TINA-TI 模型导入到 LTSPICE 中、但在仿真过程中遇到错误:

奇异矩阵:检查节点 U1:i0:I17:1:7和 U1:i0:highz

该电路具有浮动节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danielius、您好!

    为什么不使用 TINA-TI 进行仿真? 它有什么问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的其余电路模型和工作流程(包括 LTC 的部件)已在 LTSPICE 中进行仿真、并使用与 LTSPICE 连接的定制 MATLAB 脚本进行后处理。 切换软件并确定如何在我想使用 TI 器件的瞬间重做所有事情都毫无意义。 这就像向下载了 SolidWorks 无法打开的简单 CAD 模型的工程师询问 AutoCAD 有什么问题。 为一个模型而切换软件不是解决方案、尤其是在应该有一种方法来轻松地移动网表时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danielius、

    该模型在 TINA-TI 中进行了测试、没有问题、因此可以与您的电路配合使用。

    您能否发布原理图的屏幕截图?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发生了什么变化、但我重新运行仿真以获取屏幕截图、并且不再收到错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到这个消息。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    JC