This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693746/lm393-lm393-question

器件型号:LM393

您好,

使用 LM393时、请确认它是否正常?

1) 1) LM393输入电流是否存在任何限制? 在输入引脚中输入3mA 是否存在任何问题?

2) 2)如果附件电路图、可以将其理解为3.3V 至1.5K 电阻器直接接入3英尺的 LM393、以查看是否存在任何问题? Mcp4017是一款10k 滑动变阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我不清楚你的意思。 MCP4017如何供电? 还是3.3V? 所有3.3V (在 U8A、R41和 MCP4017上)是否都来自同一稳压器? 连接到 R40的还有什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    请帮助确认 LM393的输入阻抗是否非常大。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    只要输入电压不变为负值、LM393的输入阻抗就会非常大。

    Kai