This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692806/tl084-tl084

器件型号:TL084

您好!

TL084主要用作差分放大和精密全波整流。 请参见下图:
          

转换电流互感器后、端子 CON2的前端通过电压信号输入;
电流互感器经过电压测试时、TL084芯片偶尔会损坏;

电流互感器的使用方式如下:两条黄色 BVR 微型导线连接到 CON2端子块
耐受电压测试方法:外壳1800V 直流耐受电压测试、电线穿过电流互感器的中间


我怀疑有一个尖峰通过 BVR 黄色导线到达电路板的 CON2端子、这将损坏 TL084引脚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我同意存在从测试脉冲到 TL084的泄漏或电弧转移。
    我对细黑色蛇形线短路两根黄色线的作用感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    黑色蛇形可能是分流器 RES2。 黑色看起来像是热缩管、其中包含一根由康铜制成的电阻导线...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    起亚

    良好的捕获、材料中有折痕、可支持您的热缩观察。 我以前没有注意到这些折痕。
    导线/电阻器也是泄漏电流的另一个路径、因为它似乎靠近通过中心的主电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、非常感谢您的支持,但为了解决问题,您需要进一步帮助您的公司!

    2 μ s、、我还,在电压测试期间、确实有一个未知的高压脉冲信号通过 BVR 黄色线流向主板 TL084 μ s、但是否不确定高压脉冲信号的源是磁场干扰还是其他问题?

    3、耐受电压测试的原理图如下所示、我希望您的公司继续帮助我们探索高压脉冲信号的来源。

    4、μ A

    此外、我还特别使用示波器测量两个端子之间的电流互感器(图示为电阻线端)、在重复测量之后是否存在脉冲信号、并且未发现高电压脉冲信号;
    毫无疑问、在测试过程中、我可能没有发现损坏芯片引脚的脉冲。 换句话说、这种脉冲信号随机出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    电压电弧可以是随机过程、例如风暴期间的雷击。 在您的情况下、空气湿度会起重要作用。

    根据经验法则、1mm 空气绝缘1kV 电压、电弧必须来自与连接 TL084的接线非常接近(大约2mm)的地方。 如果仔细观察您的 foto、您将看到电阻导线几乎接触过电流互感器孔的高电流导线。 因此、补救方法非常简单:增加电阻导线/黄色导线与流经电流互感器孔的大电流导线之间的距离。 将电阻导线弯曲、使其远离孔。 将其朝机箱弯曲。

    您还可以使用一个小型铝板来屏蔽 TL084接线的大电流导线。 但是、请使该铝板远离电流互感器的孔和大电流导线。 将铝板连接到机箱接地端、就在此处、电流互感器拧入的位置。 它应覆盖 TL084的大部分接线。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 如果您有疑问、请继续咨询