This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022:TLE2022MJG 和 TLE2022MJGB 之间的区别是什么?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2022BM, TLE2022M, TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692894/tle2022-what-s-the-difference-between-tle2022mjg-and-tle2022mjgb

器件型号:TLE2022

TLE2022MJG 和 TLE2022MJGB 之间有何区别? 我们想购买这款器件、并且应该知道区别、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix

    B 具有改进的规格、在这种情况下、输入偏移电压较低。 详细信息请参阅数据表的第23页。

    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢、但我认为这显示了 TLE2022BM 和 TLE2022M 之间的差异、我们应该检查 TLE2022MJG 和 TLE2022MJGB 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix

    有关标识符的更多详细信息...
    基本部件是 TLE2022。
    下一个字符(或缺少)是分级。 TLE2022xxx、TLE2022Axxx 或 TLE2022Bxxx。 这表明在一个或多个规格上性能得到了提高。
    下一个字符与温度范围有关、在本例中、M 表示军用范围、即-55至+125度。
    最后一个字符是封装标识符、在本例中为 JG、即陶瓷 DIP 封装。

    这里的关键是、您需要查看军用温度范围图中的规格。 对于本部分、这些是第23和24页(5V 和+/-15V)上的图表。 无论采用何种封装、这些规格都是相同的。 请注意、并非所有封装都在所有温度范围内提供。 有关封装选项、请参阅第2页的图表。

    此致
    Dennis



    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!