This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:需要测量1KV 信号

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/693052/ths4531-need-to-measure-1kv-signal

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: THS4541

您好!

实际上、我正在从事一个项目、该项目需要测量1KV 信号。 信号是 13.51MHz 的正弦信号。 我的问题是、可以使用 THS4531等全差分运算放大器来衰减信号并馈入 ADC。 我需要计算信号的 RMS 值。

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    THS4531是一款5V 全差分放大器、无法处理1kV 信号。 在将输入信号应用于 THS4531之前、您需要显著衰减输入信号。 您是否可以在输入端实现衰减器、以便将输入电压降至更可观的+/-5V 电平?

    此外、与 THS4531相比、我建议使用 THS4541、因为该器件在13.51MHz 正弦信号下可保持更好的线性性能。

    此致、
    Rohit