This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:在高速 ADC adc3444 125m 中用作 FDA

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, THS4541, LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712169/lmh6551-work-as-fda-for-high-speed-adc-adc3444-125m

器件型号:LMH6551
主题中讨论的其他器件:ADC3444THS4541

尊敬的所有人:  

我正在尝试为 adc3444 125m 14位 ADC 找到低成本 FDA。  

我看到了将 ths4541用作 ADC 驱动器的官方设计。 价格更便宜  的 Lmh6551能满足您的需求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的应用的目标带宽为50MHz、并且 adc3444的模拟输入的基本信息:

    模拟输入:
    差分输入满量程2.0 VPP

    kΩ 输入电阻差分、直流为6.6 k Ω

    直流3.7pF 时的 CI 输入电容差

    VCM 共模电压输出0.8 0.95 1.1V
    VCM 输出电流能力10mA
    μA 模拟输入引脚的输入共模电流为1.5 μ A/MSPS
    模拟输入带宽
    (-3dB 点)
    50 Ω 差分源驱动50 Ω
    INP 和 INM 端接540MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMH6551在您的应用中的工作原理应与 THS4541类似。 放大器之间的主要区别在于、LMH6551在输入上的摆幅不能像 THS4541那样低。 放大器输入端的电压电平是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jacob、我的理解是"THS4541负轨输入"、以便 s4541可以摆动较低的输入?

    我的应用是 ADC 驱动器:
    -放大器的差动输入信号范围为(-1V 至1V)
    -增益= 2
    - Vcom = 1.0V (100M ADC 的 Vcom = 1.0V、差分格式的输入信号范围为(-1V、+1V))
    -如果适用、我会将+V 和-V 作为电源;例如 LMH6551的+/-4.5V。 在我的应用中、THS4541可能只是单电源 V=4.0V?

    那么、在本例中、lmh6551是否能够正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、LMH6551在该应用中应该能够正常工作。 增益为2V/V 且输入信号为2Vpp 时、这意味着您的输出将摆动4Vpp 差分。 在这种情况下、每个信号输出将仅围绕1V 的共模摆动2Vpp、因此每个输出引脚的最小和最大电压为0V 至2V。 /- 4.5V 电源将为这些电压摆幅提供足够的余量。

    此致、