请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA637 你(们)好
我在跨阻放大器配置中使用 OPA 637。 根据数据表、该运算放大器在增益大于5时保持稳定。 我使用的反馈电阻为300K。 光电二极管电容 Ci 为10pF。 但是、我有时会像正弦波那样得到大约11MHz 的振荡、有时像方波那样得到大约60kHz 的振荡。 我 发现、包含反馈电容器 CF 会降低噪声增益。 但在我的配置中,如果我在 反馈中使用2pF 的电容器,光电二极管的输入电容将提供6 (1+CI/CF)的高频噪声增益。 我仍然会得到振荡。
有人能帮我稳定运算放大器吗?
随附了我的原理图