This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4376:高交流磁场环境下的精密电流感应

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690598/tlv4376-precision-current-sensing-at-high-ac-magnetic-field-environment

器件型号:TLV4376

您好!

在我们的一项应用要求中、将沿着 PCB 组件层布线一条高功率60Hz 电缆、其距离约为>200mm、电缆与 PCB 之间的距离可忽略不计。

电压:480Vrms

电流:100Arms

频率:60Hz

我们的电流测量电路由 TLV4376以及高功率电缆正下方的其他精密模拟和数字电路组成。

1) 1)由于电缆是不同电场和磁场的来源、它对精密放大器、MCU 等数字电路以及非常靠近电缆的其他运算放大器前端电路有何影响?

2) 2)如果无法避免电缆布线、需要采取哪些预防措施/屏蔽措施?

3) 3)任何指南/应用手册都将非常有用。

谢谢、此致、

Chedthan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    直接接触 PCB 的组件层运行480Vrm/100A 电缆将导致完全灾难、因此应避免这种情况! 您可以尝试屏蔽、但它需要在60Hz 下难以抵抗的电场和磁场。 我会寻找一个由 Mu 金属制成的法拉第笼、它可以屏蔽电缆上的 PCB。 困难是您使用布线进入法拉第笼的位置。 在这些地方、您将需要极好的滤波。 此外、所有电缆进入或离开法拉第笼只能有一个入口点、您需要将滤波参考到法拉第笼形成的射频平面、无论是直接(首选)还是混合接地。 应使用屏蔽电缆、屏蔽层应360°连接到射频平面。 不管怎样、480Vrm/100A 必须远离法拉第笼!

    玩得开心...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的宝贵意见。 我在上一篇文章中错过了一些详细信息。

    与 PCB 平行运行的电缆在正常运行中承载三相。 因此、在正常运行期间需要零剩余磁场。 但是、相位损耗和接地故障可能会导致单相导线承载高电流/高电压。

    我假设使用 TLV4376等放大器进行电流感应的精度在正常运行期间不会受到可忽略的残余磁场的影响。

    如果我们将电缆放置在 PCB 的焊接侧、则组件与电缆导体之间的距离为3.6mm (1.6mm PCB 厚度+ 2mm 电缆绝缘)。

    如果我们不提供法拉第笼、在异常情况下(单线- 480Vrm/100Arms、距离3.6mm、持续几个100ms)、精密放大器、MCU 或任何电路是否会损坏/降级。 错误的输出是可以接受的、但它应该在正常运行期间恢复。

    在高磁场应用中使用 TI 半导体器件的任何可用指南/限制。

    谢谢、此致、
    Chedthan K S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    在480Vrm/100A 电缆附近放置一个 µC Ω 电阻器真的没有什么乐趣。 只考虑可能向 μ µC 端口线路注入过压的浪涌和突发。 这会导致担心的闩锁、从而完全破坏 μ µC。 浪涌和突发可以进入共模、那么任何情况都不会消除。 是的、您最终会得到一个被破坏的 µC。

    然后请记住、还有传导 EMI、它可以在该电缆上运行。 这种 µC 的 EMI 也可以很容易地注入 Δ I、并且也可以进入共模模式、因此任何东西都不会抵消。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chedthan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis