This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602:LMP8602始终处于饱和状态

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8602, DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692403/lmp8602-lmp8602-always-in-saturation

器件型号:LMP8602
主题中讨论的其他器件: DRV8870

我基于 LMP8602设计了电流感应电路。

设置非常简单:

电流感应电阻器连接到输入端(引脚1、8)

失调电压引脚连接到电源、就像我希望进行双向测量一样

前置放大器直接连接到输出放大器(引脚3-4短接)。

引脚6 (和7)上的电源电压为+5V、如前所述。 接地至引脚2。

一旦提供电源、输出就会变为5V (应为2.5V)。

我怀疑差分输入端存在一些杂散电压、因此测试将输入引脚短接在一起-输出仍然为5V。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 从这些细节来看、似乎您正在做一切正确。 我建议的下一步是移除 LMP8602并查看输出迹线是否由任何杂散线、焊料或下游损坏部件短接至电源。 如果没有短路、请更换部件、并确保在上电时探测输入。 您的电源引脚上确实有一个旁路电容器、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不认为这是电路或 有缺陷组件的任意问题 、因为这在3块专业制造的电路板上重复出现(4层 PCB、具有单独的电源平面和接地层、组件自动焊接、没有松动的导线等)。

    我不明白"确保在上电时探测输入"-您的意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    LMP6802的输入偏置电流能否流回 GND?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是电路。

    LMP8602可能不适合我的实际任务、但不管我是如何试图 理解错误。

    U5是一个 H 桥、想象一下从 OUTx 输出的线路的右端有一个外部负载、因此基本上电流在任一方向在 OUTx 引脚之间流动。 R16是感应电阻器-我知道它看起来非常高、但负载电阻甚至更高、电流非常小。 LMP8602 (错误标记为6802)按照我最初所述的方式进行连接。

    现在、即使我移除了 U5、外部负载移除且 R16短路、输出仍在5V 时保持高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    根据原理图、您的器件不应出现任何问题、因为它看起来您在可接受的条件下运行。  但是、似乎器件已损坏。  这可能来自系统上电时的瞬态、也可能来自其他因素。  我将替换该部件、将感应输入与 DRV8870隔离并将其短接在一起。  确保为它们提供合理的共模电压、然后测试输出是否仍然为轨供电。  如果输出位于 Middrail、则 DRV8870输出线上必须存在违反器件规格的事件。  如果器件仍处于导轨状态、则需要再次更换器件、并将系统中的其他引脚与引脚点隔离、以确定哪个引脚处于过载状态。  您甚至可能需要使用具有系统公共接地端的外部电源为器件供电。