This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690483/lm139-lm139

器件型号:LM139

您好!

我应该如何处理 LM139未使用的输入引脚?  

我通读了数据表、它没有提到如何处理任何未使用的引脚。  一个类似器件的数据表据说将所有未使用的输入引脚连接到负电源(在我的例子中、这是接地)、那么我应该对 LM139执行什么操作?  将所有未使用的输入引脚接地?  如果是、我可以将它们直接接地、还是需要下拉电阻器?  

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    您使用的确切器件型号是什么? TI 提供了 LM139的多个版本以及不同的数据表。 由于 TI 开发了自己的 LM139、这些 LM139版本中的某些版本具有不同的来源、但在 TI 于2011年收购 National 后、现在也有 National Semiconductor 版本。
    我想确保您在正确的数据表中使用的是相关产品。

    通常、您会将未使用的引脚连接到负电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm139.pdf

    您好!

    随附的是我使用的数据表,我在其中找不到有关如何处理未使用的输入引脚的任何信息。  我将正电源连接到15V,将负电源连接到接地。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric
    这是 TI LM139的数据表。 National 的数据表 LM139-N 确实指示了如何处理未使用的输入:www.ti.com/.../lm139-n.pdf

    请务必确认您所需的确切器件显示在您使用的数据表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将使用的确切器件是 TI 数据表中的 LM139AD、它不指示如何处理未使用的输入。 您能不能指定我应该如何处理这个特定器件的未使用输入引脚、谢谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将它们连接到负极接地。
    您的问题在高可靠性论坛中。 如果有人还有其他需要补充的东西,我将把它移到无情的论坛。