Other Parts Discussed in Thread: OPA2810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2810 大家好、
对于输入电压、您在其他文章中提到、在 Jefe 输入级中、性能会降低。
1.您能不能帮助描述哪些规格会降低?
2.对于共模输入电压、范围为(Vs-)-0.3至(Vs+)+0.3或(Vs-)-0.3至(Vs+)-3?
此外、我看到绝对最大额定值、输入电压范围为 Vs-至 Vs+。 它在(Vs-)-0.3至(Vs+)+0.3 (上表)范围内。 因此、我对这两个规格感到困惑。 请帮助澄清关系。
另一个问题是有关输出短路电流的问题。
4、对于 IO_max、它是在我们将负载设置为1Kohm 时进行测试的、也是我们可以获得的最大电流。 它是否还显示了最大输出 电压?
5.对于 ISC,我们的测试方法是什么? 我们是否将输出接地并测试电流?
有很多问题、请帮您查看!
Lacey
非常感谢!