This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交越失真?

Guru**** 2770045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, LM675, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713499/crossover-distortion

器件型号:OPA544
主题中讨论的其他器件: LM675OPA541

以下是客户问题:

"我目前正在将 OPA544用于需要高频正弦输出的项目。 这个运算放大器在我认为晶体管正在切换的过零处似乎有一个“小断续”。 TI 是否有类似的运算放大器能够以更快的速率切换、从而有效地消除这种断续模式? 我需要一个输出电流至少为2A 的运算放大器,但更好的是,我目前正在使用+/- 12V 电源轨。 我需要生成的正弦波需要至少20kHz、但我希望能够实现超过1MHz 的频率。"

有人建议使用 LM675作为替代方案,并提出了新问题,请见下文:

"我再次不确定要在设备从正切换为负所需的时间内调用特征,因此我不确定数据表中要查找的内容。 您能告诉我 OPA541是否具有纳秒级的开关时间吗? LM675T 大约需要2us 才能切换为0。 如果能找到更快速的解决方案、LM675T 也表现出了一些我不希望看到的奇怪行为、这将是一件很棒的事情。 当我通过 DMM 运行输出时、它变得不可用且不稳定、并且我的+IN 信号线上出现了大量失真? 使用 OPA544时、根本不存在这种行为。"

如果对可能发生的交叉失真和不稳定进行任何解释、我们将不胜感激。 此外、 是否 有适合客户需求的器件建议?

下面 是使用 OPA544发生的失真。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    您能否向我们展示显示"奇数行为"并变为"不可用"的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    每个运算放大器、包括功率运算放大器、都有一个开环增益/相位与频率间的关系、与 下面显示的 OPA541相似。 由于不同的设计和工艺 、频率下的实际增益和相位对于每个不同的运算放大器都是唯一的;但是、OPA541曲线对于说明目的很有用。

    OPA541在极高频率下的开环增益(AOL)大约为100dB。 如果在此频率范围内使用运算放大 器、并且需要中到低的闭环增益(ACL)、则可提供高环路增益以确保高增益精度并减少输出失真。 然而、随着所需频率的增加、Aol 以-20dB/十倍频的速率下降、并在  2MHz 附近下降至0dB。 因此、Aol  在较 高频率下降低、从而使环路增益更小 、 从而减少 输出失真。

    您对 OPA544 "断续"的描述和 LM675输出的图像似乎是输出交叉失真。  对于    大多数运算放大器中使用的 AB 类输出级、这是正常行为。  当环路增益在较低的频率下非常高时、这种失真会大大减少、但会随着 AOL 的降低而增加。

    如果最大频率可保持在20kHz 至50kHz 范围内、则 OPA541、OPA544或 LM675可实现合理的性能。 还必须考虑压摆率、以确保其支持所需的输出电压摆幅、而不会引入压摆率限制。 请注意、LM675设计用于 ACL 为10V/V 或更高的应用。 可能会发生任何低于不稳定性的情况。

    在较高频率下需要高输出电流能力和低失真的应用通常 采用宽带射频功率放大 器;此放大器设计用于在低失真水平下提供瓦特输出功率。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供的有用信息。 随附的是提供的客户原理图。 这是否有助于您了解不稳定性?

    其他信息:

    上面是当前使用 LM675T 的电路部分的图。 运算放大器连接到散热器、并将死区固定到矢量板上的适当节点。 Vsig 是一种正弦波、可高达+/-0.5V、最高可达1MHz。 如果 Voffset = 0,则出现交叉“断续”,断续大约为2us。  随着频率的增加,它变得更加明显,正弦波变得“不太纯”。 频率似乎不会改变2us 交叉时间。 如果直流失调 电压(正或负)被添加到交流信号不超过0的位置、正弦波看起来很棒、信号和 LM685T 输出之间没有明显的差异。 如果使用 直流偏移增加到1.5A、则没有过零、高达200kHz、并且输出中没有任何明显的失真。 寻找具有最小穿越时间的运算放大器、以便能够实现高达20Khz (在最大50-200kHz 下更舒适)的运算放大器、正弦波输出中的纯度误差小于1%。

     

    有趣的不稳定性、如果 DMM 与1欧姆电阻器负载串联以测量电流、LM675T 似乎变小、提供2A 直流输出并逐渐降低、它还显示大量噪声被添加到 Vsig +IN 线路中。 无论是否存在电容和电阻器连接器-IN 或+IN、这种行为都是相同的。 当使用 OPA544时、不会发生这种行为。 这似乎是可重复的。 不过、OPA544确实具有大约10us 的交叉断续模式。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claire

    这似乎是与此主题的重复对话:
    e2e.ti.com/.../713499

    我将关闭这个重复的线程...

    谢谢
    Dennis