This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:未使用的 THS7376 CVBS 信号连接问题

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691841/ths7376-question-of-unused-ths7376-cvbs-signal-connection

器件型号:THS7376

您好、Sirs、

您是否建议如何终止未使用的 THS7376的 CVBS 输入和输出引脚? 客户发现 10摄氏度的体温上升、 输出端(引脚14)接地。  我们是否应该将其未使用的输入引脚端接并 使 输出引脚保持开路?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月22日

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    对于未使用的 THS7376的 CVBS 输入和输出引脚、可以通过 AC 将未使用的输入引脚端接至 GND 并在输出端添加一个串联75 Ω 端接以保持开路。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    感谢您的推荐。 我们能否在未使用的 CVBS 输入上连接10pF 的 Cin、在未使用的 CVBS 输出上连接75R 的 Rout?

    此致、

    陈耀恩

    2018年5月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我建议在 GND 节点和10pF 电容器之间添加一个75欧姆电阻器。 此外、我会将 R3设为150欧姆。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rohit、Wayne Chen