This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA209:OPA209

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA209, LMP7701, TLC277, TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686261/tina-spice-opa209-opa209

器件型号:OPA209
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP7701TLC277TLC272

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我构建 了一个施密特触发电路来将正弦波变换为方波。 但我无法从 OPA209输出中移除偏移。 电路如下所示。 我应该如何去除偏移 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关建议的电路、请参阅下面的和随附的文件。  如果您没有可用的1/2 Vs 基准电压、我建议您使用一个运算放大器缓冲电路来生成它。

    e2e.ti.com/.../TLV7031.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim、感谢您的回答和电路。  实际上、我不希望尽可能使用任何基准电压。  我想知道、如果有办法从我添加的电路中移除偏移并正常工作。 您能告诉我偏移的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源电压(VG1)存在-40mV 偏移。 当我用偏移(增加直流源值40mV)模拟电路时、我无法获得正确的结果。 您能否建议使用另一种解决方案来处理失调电压并在输出端获得方波 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yildirim、

    OPA290会在您的第一次仿真中显示偏移、因为您超出了 OPA290的共模输入电压范围。 您的输入电压必须远离电源轨超过1.5V。 OPA290不是 RRIO 运算放大器。

    您应该告诉我们有关您的电压源的更多详细信息。 什么是源电阻? 信号电平是多少? 它是如何连接到比较器的信号接地的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个步态计系统。 它生成正弦波信号。 步长 A1和 A2信号的输出存在-40mV 偏移。 信号为10mV 和0.2Hz 交流信号。 我的目标是将正弦波信号转换为方波信号。 但是、由于步态计的输出偏移、无法使用比较器或过零检测器生成方波。 我尝试构建施密特触发电路、但结果相同。 如何去除偏移以获得方波? 您能否提供一个电路来实现该目的并消除偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yildirim、

    如果失调电压是恒定的、则该电路可以满足您的需求:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 感谢您的回答。 我尝试了电路、但在250mV 输入正弦信号下它无法正常工作。 输入信号低于50mV 时、输出将形成正弦信号、而输入信号低于250mV 时、方波的形式会损坏。 输入信号为10mV 0.2Hz 正弦信号、偏移为40mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yildirim、

    文件如下:

    e2e.ti.com/.../yildirim.TSC

    我已经将-40mV 失调电压放入了电压源中。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。 您能不能建议使用任何 TI IC 来实现快速解决方案? 或任何替代产品? 因为我在 局部区域找不到 LMP7701。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yildirim、

    为了实现对称输出信号、我采用了具有低失调电压的运算放大器。 为了实现满输出摆幅、我采用了具有轨到轨输出能力的运算放大器。

    对于实验、您可以使用 TLC277甚至 TLC272。 为了实现对称输出信号、应选择 TLC272以实现最小偏移电压。 您也可以调节-40mV 基准电压。

    顺便说一下、您可以通过使用简单的晶体管反相级将输出信号转换为任何所需的逻辑电平。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yildirim

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis