This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:需要低失调电压、低噪声和宽带解决方案

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2380, OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686436/opa2320-need-a-low-offset-low-noise-and-wide-bandwith-solution

器件型号:OPA2320
主题中讨论的其他器件:OPA2380

大家好、

我的客户使用 OPA2380并寻求更好的噪声性能。

现在、它们使用 OPA2320进行测试、并将其设置为 差分放大器、增益为33。 输入信号为50mV 正弦波。

当正弦波的频率增加到30kHz 且失真时。

以下是80Khz 输入时的输出信号。

如果您对此应用有更好的建议、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们在示波器图中看到了什么? 输入和输出信号?

    您能否向我们展示您的测试电路原理图? 您的测量精确在哪里?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复

    输入信号是两个相位差为90度的正弦信号。 正弦信号的振幅为50mVpp,频率为80kHz,直流偏移 为0V。

    黄色和蓝色线是从测试电路测得的输出信号、如下所示。

    其中偏移电压为1.5V、信号源是我在开始部分提到的正弦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我在原理图中看到 C1=47nF 的巨大容性负载。 这在80kHz 时的阻抗仅为42R! 另一方面、R5太小、无法将运算放大器的输出与这个巨大的容性负载隔离。 因此、C1对 OPAMP 的输出短路!

    增加 R5并减小 C1以使 OPAMP 正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我对提供的电路有几个问题。  

    1. 放大器的电源是什么?
    47nF 负载的节点是否连接到数据转换器?
    1. 如果是、 什么类型的 ADC (器件型号)?  
    2. 如果是、 采集和转换时间是多少?
    3. 如果是、 基准电压的值是多少?

    此致、

    Errol Leon

    应用工程师

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安娜

    我们没有听到您的反馈...这是否回答了您的问题? 如果我在一天或两天内没有收到您的回复、我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请重新打开主题或创建新主题。

    此致
    Dennis