This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710447/ina128-ina128

器件型号:INA128

您好!

我完全根据技术文档 pdf 中的示例构建了热电偶放大器。 我使用+/- 15 VDC 为其供电。 一旦我将电源的公共接地端连接到 Vref、电路就会在几秒钟内变得很热。 我已经反复检查了电路、它是正确的。 我是否可以有故障的电源? 我使用的是 XP 电源模型:ECL 15UD02-S

感谢任何反馈!

/Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    您是否测量了电源电压? 请注意、某些 PC 电源单元需要最小负载才能提供正确的输出电压... 此外、它们可能会产生相当大的噪声。 您不应使用它们。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样做的。 对于 DVM、它们很好、但我没有使用示波器。 /- 15VDC 的更好选择是什么?

    谢谢、

    /Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    请包含一份原理图副本、其中包括器件输出、电源和热电偶偏置的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    这是我的原理图。

    /Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您的原理图看起来不错。

    如果 PC 电源由于低功耗的最小负载而产生过压、那么您的 INA128可能会立即被破坏。 特别是在测试过程中它变热时。 您应该考虑使用全新的 INA128进行进一步实验。

    我将使用两节9V 碱性电池而非 PC 电源来测试电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 我将尝试使用两节9V 电池。 我相信 INA128已经损坏、我将更换。  

    我将告诉您这是如何实现的。

    /Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    使用9V 电池更换有噪声的电源可以正常工作。

    谢谢、
    /Tomas