This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:放大器的增益设置。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826EVM, INA826, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713902/ina826evm-gain-setting-of-amplifier

器件型号:INA826EVM
主题中讨论的其他器件: INA826TINA-TI

您好!

我已经在评估板 INA826EVM 上放置了增益电阻器。 但我没有获得预期增益的输出。 如果我做的事情不对、能否提供一些帮助?

我在评估板上放置的值:

增益电阻器 Rg = 12.4K (预期增益5V/v)

输入电阻器 R1 = R2 = 100R。

输入电容 C1 = C3 = 100nF;C2 = 1uF。

输出电阻器 Ro = 100R

电容器 C0 = 1nF。

REF 对地短路、即 R5 = 0r。

我正在提供0.516V 直流输入并且期望输出5*0.516V = 2.58V。 但我获得的输出仅为2.27V、这意味着仅增益为4.29V/V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deepti、

    R5 = 0r 不是很好、因为这会使 U2的输出短路!

    您使用什么电源电压? 信号具有哪种共模输入电压?

    您是否为 INA826的输入偏置电流提供了返回路径?

    如果您发布包含所有所需信息的原理图、那将是最好的选择...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的回答。
    U2未安装在评估板上。 因此、Vref = 0V 是可以的。
    +Vs = 10V。
    Vs = 0V。
    +IN = 0.516V。
    -IN = 0V。
    运算放大器的输入由直流电源提供。

    我只是使用具有上述值的评估板。 无定制原理图。

    谢谢、
    Deepti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepti、

    U2未安装在评估板上这一事实并不意味着 Vref = 0V、而是 Vref 浮动、这是您可以做的最糟糕的事情。  VREF 必须连接到能够灌电流/拉电流的低阻抗节点。  此外、您没有回答 Kai 的问题、即输入差分电压是以系统接地为基准(请参阅下面的红色圆圈)还是浮动? 输入电压源必须以系统接地为基准、该系统接地控制输入共模电压并为输入差分对提供输入偏置电流。  

    总之,图片是千字的,因此请提供原理图(甚至是手工绘制的),而不是写一本书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    请找到评估板原理图:

    www.ti.com/.../sbou115c.pdf

    图6. 以及默认评估板上物料清单的表1。

    如前所述、U2和其他相关组件未安装在电路板上。 安装 R5 = 0r 以提供 Vref = 0V (系统接地)。
    系统接地0V 连接到以下设备:
    1)-Vs。
    2)-IN (共模电压为0V。)
    3) Vref。
    4) 4) Vout 测量的接地基准。

    谢谢、
    Deepti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepti、

    下载 TI 的仪表放大器计算器、了解在特定电源电压和特定共模输入电压下可以使用哪些输入和输出电压:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的答复中显示的上述结果背后的原因是、为了使仪表放大器在单电源上处理您的输入信号、这将需要其中一个内部输出 VF1 (请参阅下面的红色圆圈)摆动到负电源轨以下、这是不可能的。

    因此、为了处理输入信号、您必须将输入共模电压 VCM 升至0.6V 以上-请参阅以下内容:

    或使用双电源、如下所示:

    除了 TI 仪表放大器计算器、请下载我们网站上提供的免费 TINA-TI、以便您可以使用随附的原理图来仿真输入/输出范围。

    e2e.ti.com/.../Deepti-INA826.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepti

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis