This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:检查 RθJc 参数并计算 LM321应用的 TC

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687711/lmv321-check-the-r-jc-parameter-and-calculate-the-tc-of-lm321-application

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件:LM321

您好、先生、

我想通过 Tc=Tj -(RθJc x PD)来计算 LM321的 TC、但我在 数据表中找不到 RθJc。

您能帮我们提供信息吗?

否则、我们是否可以使用 Vdd * is (电源电流)来计算 PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、
    您需要哪种封装的 μ RθJc 信息? 请告诉我。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    更新 LMV321热性能信息。

    我需要 DBV 5引脚封装。 否则、我们是否可以使用 Vcc (电源电压)* 是(电源电流)来计算 PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、
    感谢您提供这些信息。 我已提交您的热性能数据请求。 请最多允许3个工作日来处理您的请求。 热性能信息取决于封装类型、芯片尺寸和其他因素。 因此、我不确定您使用该方程可以获得多精确。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teresa、

    Tc=Tj -(RθJc x PD)公式只有当器件中的所有热量通过外壳顶部时才正确。 它不会在正常焊接到 PCB 应用中。

    您需要的公式为 Tc=Tj -(psi JT x PD)。 模型将具有 Ψ JT 值。

    功耗很复杂。 它是以下所有项的总和。
    PD= VCC * ICC (无负载),请参阅数据表。
    对于每个输出拉电流、PD =(VCC - VOUT)* IOUT
    对于每个灌电流拉电流、PD = VOUT * IOUT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您在这里的帮助。 是否有可能得到 Ψ JT 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    感谢您的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、
    大量的热数据请求。 请多花几天时间处理您的请求。 我将用 RθJc 和 psi JT 值返回给您。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teresa、

    LMV321IDBV
    Theta JC、Top 139.8 C/W
    Theta JB 80.9 C/W
    PSI JT 52.8 C/W
    PSI JB 80.5 C/W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Bala:

    是否有任何 μ RθJC (bot)数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa、

    Theta JB 80.9 C/W 为 RθJC μ W (bot)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢。