This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:543765

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA111, OPA353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713251/ina111-543765

器件型号:INA111
主题中讨论的其他器件: OPA353

您好、E2E 论坛我有疑问

我们是韩国 Gachon 大学的学生。我介绍我们的实验。 这是一种使用超轻压电致动器的振动实验、可增加冲程。

其他条件是增益最大电压为1000、最小增益下的带宽高于1MHz。

有21种产品可满足需求。 我想知道哪种产品最适合我们的实验。 此外、我想知道产品之间的差异。  

我已经阅读了产品、我认为我们可以 选择 INA111、该器件适合我们的实验??

如果 INA111在本实验中不可用、PLZ 建议为我们使用其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要1000的增益、并且您的信号具有1MHz 的带宽?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要 1000的增益、并且我们的信号具有1MHz 的带宽

    INA111是否适合我们的实验?

    实验需要改变库存、从而增加电压1000

     

    如果您的实验中有比 INA111更好的其他器件、PLZ 推荐使用其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么选择仪表放大器而不是标准运算放大器有特殊原因? 您能否向我们展示您计划的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... n`t 我们在 OPAMP 中找不到增益电压列表...

    OPAMP 是否可以接收高电压(1000)? 我如何才能看到这些信息?

    我犯了一个大错误… 所有产品都采用 PCB 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当然、运算放大器也可以提供极高的增益和极高的带宽。 仪表放大器的优点更多是出色的共模抑制。 或者换句话说、当需要非常高的共模抑制时、使用仪表放大器、这不是常见的超微声压电致动器应用的主要用途、对吧?

    因此、请寻找具有极高带宽的运算放大器。 在您的应用中、可以使用 OPA353、例如、OPA353、它是一个带宽为44MHz 的运算放大器。 但运算放大器速度甚至快得多。 通过级联多个此类放大器、您可以轻松地提高总体增益。 例如、级联三个放大器时、每个放大器的增益为10、总增益为1000。

    您写道:"所有产品都采用 PCB 封装??"

    这话什么意思?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。
    有关运算放大器的更多信息、请尝试查看我们的在线培训:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    查看完这些课程后、如果您有其他问题、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis