This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在多放大器封装中、我该如何处理任何未使用的放大器?

Guru**** 2924350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/692070/faq-in-a-multiple-amplifier-package-what-do-i-do-with-any-unused-amplifiers

如果您的设计使用双路或四路等多放大器封装、您可能会发现一些放大器未使用。 配置未使用的放大器的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况最常见于四路封装器件、其中的设计可能需要三个运算放大器、而您会被孤立。 处理这个未使用的运算放大器的最佳解决方案是将其配置为单位增益配置、其中一个输入接地或连接到低阻抗节点。 这会将运算放大器置于一个完全可以理解的状态、从而消除了电流消耗或噪声过大的风险。

    有关该主题的更多详细信息、请阅读此博客: e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do