This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713225/ina188-ina188

器件型号:INA188

我需要一个 INA188的替代 P/N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多应用详情:

    完整原理图:首选 PDF 以打印出来进行分析。

    电源:

    1. 单通道还是双通道?

    2. 电压?

    输入信号:

               对于共模和差分模式:

    1. 幅度(峰值还是峰值?) 电压或电流?

    2. 频率范围?

    3. IF 脉冲输入、上升/下降时间和占空比以及振幅?

    差分增益:

    1. Vout/Vin_diff =?

    输出负载:

    1. 电阻、电容、电感?

    2. 输入到 ADC? ADC 器件型号、采样率?

    其他:

    1. 源阻抗?

    2. 如果输入是传感器:

      1. 传感器电压或电流振幅范围?

      2. 传感器信号频率范围?

      3. 传感器类型和数据表

      4. 传感器阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka

    我们没有收到您的回复。 如果您能够阐明您的应用要求、我们将能够更好地帮助进行器件替换。 只需在下面发布另一个回复即可继续此主题。

    谢谢
    Dennis