This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:低压 ADC (3.3VDC)的高压(0-24V 直流)信号调节

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713487/ina146-high-voltage-0-24vdc-signal-conditioning-for-low-voltage-adcs-3-3vdc

器件型号:INA146

大家好、避免开始不同的讨论:查看 INA146数据表、第9页、图3。 测量大于电源电压的电压。

VIN=10、8伏(Vin+- Vin-)、 V+=5V、报告的最大输入电压为40伏。
这适用于单电源。

1)使用双电源(+5和-5伏)为器件供电、最大输入电压将保持40伏?

2) 2)在电源电压为3、3伏时、最大输入电压是多少?

3) 3)对于 Vin+=+10V、Vin-=-10V 的输入电压、哪一种是推荐的最小电源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    INA146的共模电压范围为11 (V–)至11 [(V+)–1]。  因此、只要您使用的增益不会由于超出输出电压范围而提前限制 VCM、您就会得到以下 Vref=0的结果:

     1.-50V <Vcm<+40V for Vs=+/-5V

    2. 对于单电源 Vs=3.3V、 最大 VCM=23V

    3.对于 Vin=+/-10V VCM=0V,最小电源电压将由您使用的增益决定-对于0.1的最低增益,最小电源电压将为+/-2.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的 INA 应用工程师现已离开、因此我将尝试帮助您进行 INA1146查询。

    似乎限制因素使 INA146输出放大器保持在其线性工作范围内。 数据表在"电气规格"中指示输出电压(Vo)范围取决于负载电阻 RL。

    RL = 100k    (在温度范围内)      0.25V 最小值       最大4.0V

    RL = 10k      (过热)       0.5V 最小值        3.75V 最大值

    例如、使用 RL = 100k 时、到正电源轨的最大摆幅大约比 Vs+低1V、到负电源轨的最接近摆幅大约比 Vs-高0.25V。 使用此条件作为您的问题的基础:

    1)使用双电源(+5和-5伏)为器件供电、最大输入电压将保持40伏?

    A1级的增益为0.1V/V 在 A2输入端、40V 输入将降至4V。 如图3所示、如果将 A2设置为增益+1V/V、则其正输出摆幅将为+4V、这是可以的。 40V 输入的负摆幅会将 A2的输出驱动至-4V、这也是可以的。

    2) 2)在电源电压为3、3伏时、最大输入电压是多少?

    使用与上述相同的 A1和 A2增益设置、A2摆幅在高端将被限制在大约+2.3V、在低端上被限制在+0.25V 因此、这相当于输入端的范围约为+23V 和+2.5V。 请注意、数据表未提供有关使用+3.3V 电源运行的任何信息、因此无法保证电平。  

    3) 3)对于 Vin+=+10V、Vin-=-10V 的输入电压、哪一个是最小推荐电源?

    输出电压摆幅仅为+/-1V、因此这不是限制。 问题可能是能够利用整个输入共模电压范围 、即(V–)至(V+)–1。 为了确保适应整个范围、我建议使用+/-12V 电源最小值。 +/-15V 电源通常与高电压模拟集成电路配合使用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis