This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7374:通过 RS170 NTSC 视频

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687589/ths7374-passing-rs170-ntsc-video

器件型号:THS7374

客户是否需要做任何特殊的事情来直接通过设备传输 RS170 NTSC 视频?

我们是否提供了客户可以使用的原理图、其中显示了他们想要使用的应用所需使用的组件?

这可以通过此芯片实现吗?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、通过将通道设置为9.5MHz 低通滤波模式、可以使用 THS7374通过器件传输 RS170 NTSC 视频。 客户可以查看数据表中的图64、了解此应用所需的外部组件。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、
    感谢您的快速响应!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、
    通过查看表2中的 THS7374 EVM 项目3:(C1、C2、C3、C4和 C19、C20、 C21、C22和 C7、C8、C9、C10)电容值未显示在原理图中、也未显示在 BOM 中。 您能否尽快回到我那里、了解为上述电容器推荐的值? 如果需要进行一些计算、您可以向我指出用于得出所需值的正确计算。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我希望在尝试回答您的问题时、对 Rohit 不会有礼貌?

    在 THS7374数据表的图59下方的文本中、您将找到可以添加与端接电阻并联的外部电容器的指示。 该电容器可用于滤除过冲问题。 图53...55显示了该电容对频率响应的影响。

    但是、数据表的上图61中提到、THS7374输出引脚上直接出现的杂散电容应保持在20pF 以下以保持稳定性。 因此、我认为、在标准应用中、最好省略电容 C7…C10。

    C1...C4和 C19...C22也可用于提供额外的滤波。 但在标准应用中、安装它们并不明智、因为它们很容易侵蚀75R 端接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    非常感谢您的回答!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    客户表示视频是黑白的、模糊的。
    他想知道他是否需要包含滤波电容器(C1 -C4和 C19 -C22?
    在尝试添加这些电容器之前、他是否应该先测试什么?
    如果他决定添加电容器、是否有标准值或客户是否需要微调噪声源的频率、然后添加适当的电容器? 您能给我一种在不影响75欧姆端接的情况下实现此目的的方法吗?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    您是否能够查看客户的问题?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您能否确认 THS7374是在9.5MHz 低通滤波器模式还是旁路模式下使用? 对于 NTSC 视频、必须使用9.5MHz 低通滤波器模式。  

    您能否确认视频信号没有任何同步信息? 当输入信号低于 GND 或0V 至-300mV 时、通常会出现同步信息。 如果存在 SYNC、则客户必须在交流耦合模式下使用输入、方法是将 Z1 -Z4替换为0.1uF 而不是0欧姆。

    实际系统实施中不需要 C1-C4、C7-C10和 C19-C22、仅用于器件评估。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、
    如果这不能解决问题、您可以致电客户吗?
    我将告诉您发生了什么。
    非常感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    是的、如果这不能解决客户的问题、则应该可以与客户联系。

    此致、
    Rohit