请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7374 客户是否需要做任何特殊的事情来直接通过设备传输 RS170 NTSC 视频?
我们是否提供了客户可以使用的原理图、其中显示了他们想要使用的应用所需使用的组件?
这可以通过此芯片实现吗?
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Richard、
您能否确认 THS7374是在9.5MHz 低通滤波器模式还是旁路模式下使用? 对于 NTSC 视频、必须使用9.5MHz 低通滤波器模式。
您能否确认视频信号没有任何同步信息? 当输入信号低于 GND 或0V 至-300mV 时、通常会出现同步信息。 如果存在 SYNC、则客户必须在交流耦合模式下使用输入、方法是将 Z1 -Z4替换为0.1uF 而不是0欧姆。
实际系统实施中不需要 C1-C4、C7-C10和 C19-C22、仅用于器件评估。
此致、
Rohit