This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:降低湿度影响

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA189
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712208/opa189-reducing-humidity-effect

器件型号:OPA189

此应用具有高增益。  湿度是一个问题、您能否推荐一种涂层、以减少湿度对信号的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们不会评估我们的精密放大器、例如采用保形涂层的 OPA189。 在互联网上进行的搜索表明、存在各种涂层配方、我们不知道不同的配方可能对 OPA189电气性能产生什么影响。 因此、最好不要提出建议。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们正在使用推荐用于电子应用的灌封材料。 双组分聚氨酯铸造化合物非常适合于肖氏硬度较低的情况。 在灌封之前对 PCB 进行完美清洁极其重要。 并确保这两个组件完美混合!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    Kai 是从经验中说出来的、这样肯定比我能提供的更好的建议。 他关于清洁的观点怎么强调也不够。 电路板上或 OPA189下方的任何残留焊剂或其他污染物都会降低直流电气性能、尤其是偏置电流。 它当然会影响保形涂层的粘附性。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis