This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWG 信号高电压和电流放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713192/awg-signal-high-voltage-and-current-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA548OPA549

我目前正在设计我的第一个综合性电路、并且对一般电子产品而言相对较新。  

项目:任意波形发生器放大器电路

规格:

拉电流= 100MHz 至160MHz @ 10V p-p @ 50欧姆输出阻抗(最大45mA 最大拉电流(我想是吗?))

增益= 1至50可变电压、以驱动极低阻抗负载、例如大线圈、电流高达3-5安。

问题:

对于运算放大器、我应该选择哪种正确的增益带宽积? 我假设1GHz 左右以确保清晰再现的波形、但这似乎有点高、并会带来一些不利方面。 我想购买几个运算放大器并对其进行波特图分析、但我的测试设备不是真正的矢量网络分析器、恐怕它会引导我走向错误的方向。 我只使用带宽为200MHz 的 O 示波器、也不能缓冲以测试1GHz 运算放大器。

我将使用的运算放大器配置是一个用于电压的同相放大器。 但对于电流、我可以通过运算放大器提供足够的电流而不烧毁它吗? 我在 TI 网站上看到了改进后的 Howland 电流源电路。 这是我应该研究的东西吗? 我想将 MOSFET 用于我的电流源、但我不确定如何将其与运算放大器集成。 我对这方面做了广泛的研究,我认为我现在正在讨论,请参考我已经阅读的文件。 我想我有点厚。

P.S. 我还在尝试考虑保护连接到线圈的器件以防止瞬变的电路、我认为这称为缓冲电路、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    重复您列出的规格:

    • 拉电流= 100MHz 至160MHz @ 10V p-p @ 50欧姆输出阻抗(最大45mA 最大拉电流(我认为吗?)

    160MHz 最高频率将决定用于应用的任何运算放大器在该频率下必须具有足够高的开环增益(AOL)。 我建议您查看详细讨论带宽的 TI 高精度实验室运算放大器系列。 该系列中的这些信息应有助于回答有关确定所需带宽的问题。

    应考虑的具体会议是:

    5. TI 高精度实验室-运算放大器:带宽

     以下是本课程的链接:

    请注意、为了向50 Ω 负载提供10V p-p、运算放大器必须灌/拉200mA 峰值电流。 大多数运算放大器无法提供如此高的输出电流、除非它们被指定为功率运算放大器。 然后、即使可以、也存在您指定的频率范围问题。 大多数能够提供200mA pk 或更高电流的功率运算放大器能够达到几百千赫、但不会达到几十兆赫及以上。

    第二个考虑因素是在不引入压摆失真的情况下支持5Vpk、160MHz 信号所需的运算放大器压摆率。 简单的压摆率(SR)计算提供了一个最小值:

    SR = 2*PI*f *Vp = 2*3.14*1.6e8*5 = 5e9V/s = 5e3V/us

    因此、运算放大器需要5000V/us 的最小压摆率。 这是一个非常快的压摆率要求。

    TI 拥有高速放大器产品系列、许多运算放大器的增益带宽可达数百兆赫兹、超过1GHz、压摆率可达数千 V/us。 一些为 ADSL 应用设计的早期高速运算放大器能够达到大约200mA 的峰值电流。 如果您在高速 E2E 论坛上提问、他们可以为您提供有关其放大器以及哪些放大器可能最适合您。

    • 增益= 1至50可变电压、以驱动极低阻抗负载、例如大线圈、电流高达3-5安。

    TI 的精密放大器产品包括功率运算放大器、能够提供3 - 5安培的输出电流。 但与160MHz 相比、这些功率运算放大器具有相对较低的带宽。 如果频率最高达到数十 kHz、那么 OPA548和 OPA549等产品可以提供这些级别的电流。

    如果要求在超过100MHz 的宽频率范围内提供3-5A 的输出电流、那么您需要的是不同类型的放大器、可能不是运算放大器。 这可能需要宽带射频功率放大器、例如应用于通信行业的放大器。 TI 不生产这些放大器、但有许多射频产品公司也生产了这些放大器。 在网络上进行搜索应该会得到这些结果。

    一旦您更好地了解放大器的具体需求以及它必须具备的规格、TI 放大器论坛之一应该能够为您提供进一步的帮助;提供所需的放大器属于 TI 的产品类别。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis