This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动容性负载的差分缓冲器的稳定性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713026/stability-on-differential-buffer-driving-capacitive-load

主题中讨论的其他器件:LF356

您好!

我有一个关于差分缓冲器稳定性计算的问题、该缓冲器由两个并联同相缓冲器组成、用于驱动容性负载。 (请参见图片)。 是否有任何可能计算两个分析缓冲器的稳定性? 我能否通过仅查看驱动接地容性负载的1个运算放大器来计算该电路的稳定性?

我要预先感谢你。

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定任何电路稳定性的最简单方法是施加一个小信号方波(例如10mV)、并在信号稳定至其稳定状态值时查看输出是否存在过冲;  过冲小于25%表示系统稳定、其中相位裕度大于45度-参见下文。

    有关如何分析电路稳定性和改进方法的更多详细信息、请单击以下链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 两个运算放大器将是具有极高开环增益的复合运算放大器。 为这两个运算放大器创建波特图是否有任何可能? 我的主要问题是、由于运算放大器的电容和输出电阻、有两个反馈环路会以某种方式相互作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我们讨论的是哪种运算放大器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、每个运算放大器都包含2个级联的 LF356、可实现更高的开环增益(我相信目前还有更好的运算放大器)。 每个缓冲器的开环输出电阻应约为50欧姆。 需要高开环增益、因为电路必须非常精确。 我知道 CMRR 等其他影响会降低缓冲的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    下图显示了简化的相位稳定性分析的结果:

    e2e.ti.com/.../u1.TSC

    e2e.ti.com/.../u2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上、这意味着、我只能查看1个运算放大器、而忽略另一个运算放大器的增益进行稳定性分析、我必须单独为两个运算放大器执行此操作? 是否有关于此过程的进一步文献?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是的、这就是我的想法。 我将使用此简化的相位稳定性仿真来查看是否在单位增益频率区域中违反了相位裕度。 如果出现这种情况、可能会出现问题。 当然、这只是一个相当静态的仿真。 但是、如果"静态"模型的相位裕度受到侵蚀、那么这对于"动态"运算放大器也不是好消息。 :-)

    不要错、我也会使用前面提到的 Marek 技术。 每种技术都提供了问题的另一个方面、并有助于弄清实际发生了什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一层。

    谢谢
    Dennis