This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:INA214 nagative 尖峰

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691944/ina214-ina214-nagative-spike

器件型号:INA214

您好!

我的客户 询问当 Vin+和 Vin-负峰值电压为0.73V 且时间周期为50us 时是否存在使用 INA214的风险、如我们的数据表中所示、最小电压为-0.3V、 但在其应用中、当继电器开关时、电流将出现尖峰、这会导致 Vin+/Vin-处的电压尖峰、这是 MPed 项目。 正常工作条件下的电流也很小、如果添加齐纳二极管、则会由于齐纳二极管泄漏电流而影响感应精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ariel、

    如果工作条件违反数据表的绝对最大额定值、则更安全的做法是假设器件始终会损坏、而不是建议器件可以正常工作、并引导客户使用此器件进行生产、这可能会导致成千上万到数百万器件的绝大多数故障。 话虽如此、绝对最大额定值下方有一个小脚注、其中指出:"如果引脚上的电流限制为5mA、任何引脚上的输入电压都可能超过所示的电压。" 如果它们能够保证电流在上述条件下始终低于5mA、则其器件不会中断、但在这些条件下、器件也不会正常运行。