This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA148, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712986/ina128-ina128

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件:INA149INA148

您好,现在 我遇到了一个问题。我想记录几个信号,例如 V1P_IN+ 、V1P_IN-、V2P_IN+ 、V2P_IN- 。   四个信号 的振幅不同。V1p_IN+信号的范围 为-65V 至+60V、  而 V1p_IN-信号的范围 为-450V 至+250V  、V2P_IN+信号的范围 为-300V 至+50V、V2P_IN-信号的范围 为-3000V 至+500V、  如果我想实现1%的采集精度、是否需要对每个信号进行分离?首先通过分压器、然后进行调节、最后进入 ADC 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要使输入电压处于您计划使用的仪表放大器的输入电压范围内;如果是 INA128、则需要使任一电源轨的 VCM 处于2V 范围内。  因此、使用+/-15V 电源将需要至少230的分压器、以使3kV 输入电压在 INA128的13V 输入电压范围内。  因此、为了实现1%的精度、您必须使用匹配度高于1%的电阻器。  请查看 INA148和 INA149、它们可以在输入共模电压高达550V 的情况下满足电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis