This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:在测试或光电二极管模式下无电路板输出。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688606/opa857evm-978-no-output-from-board-in-test-or-photodiode-mode

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857

我第一次测试此板时无法使其正常工作。

昨天我就这个问题与 TI 的代表进行了交谈、并被建议在这里发帖、以确定电路板是否有缺陷、因为我怀疑是缺陷。

该评估板旨在与光电二极管配合使用、以检测脉宽为40ns 的30uA 电流脉冲。 我正在使用测试放大 器的光电二极管是一款功能正常的硅光电二极管、我已经使用520nm 40ns 激光脉冲和示波器进行了独立验证。

我已经在测试模式和光电二极管模式下测试了电路板。 我想在光电二极管模式下使用它。 根据第5.2节"光电二极管模式"并参考图5、我的测试连接如下。 手册 TIDUBX71中概述的脉冲响应测试电路- 2016年4月:

TEST_SD = GND

TEST_IN =+VCC (等效于+VS)

光电二极管的阳极连接到 IN

光电二极管的阴极连接到 VAPD

地面上的 VAPD (即光伏模式)

VCC = 3.3V (正电源)

接地= 0V (负电源)

J6设置为20kOhm 位置。

我已附上一张图片、其中显示了电路板上用于光电二极管模式的跳线配置。

我注意到、电源在3.3V 时提供0.09A 电流、对于 OPA 而言、这似乎有点高。 代表似乎认为这可能表示电路板有缺陷。  

请提供有关如何继续的建议。

最棒的

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您未正确连接光电二极管。 由于 OPA857的 IN 引脚电压为1.83V、因此不得将光电二极管的阴极连接到 GND!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我已经尝试过、我可以想到的每一个其他组合。

    无论我是否将阴极连接到 GND、1.83V (光伏模式)还是>1.83V (光电二极管模式)、放大器都没有输出。 我甚至尝试使用正弦波驱动一个简单的电容器、以在输出端看到一些放大、同样没有信号。

    最棒的
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    您能否仔细测量 C7的每个焊盘与 GND 之间的电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您是否能够解决此问题? 如果从 EVM 汲取的电源电流为~90mA、则很可能是器件出现故障。 此外、如 Kai 所述、光电二极管的阴极需要连接到高于1.83V 的偏置电压。

    您是否可以与 TI 代表联系并使用更新的评估板替换现有的评估板?

    此外、在测量输出时、是否在 J3 SMA 连接器上进行记录?

    此致、
    Rohit