This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:跨阻放大器的 nA 电流测量

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG112, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690958/opa657-na-current-measurement-for-the-transimpedance-amplifiers

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:LOG112

大家好、

客户需要测量 NA 电流。 我推荐 Log112。 但是客户觉得 太贵了。

因此、他希望使用跨阻放大器来测量 nA 电流。  

问题1.  互阻抗放大器能否 测量 nA 电流? 如果可以、您能推荐合适的器件  

 互阻抗放大器? OPA657是否正常?  您是否会为此应用向我发送 TINA 电路?

如果无法测量、 互阻抗放大器可以测量多大的电流? PA 电流?

问题2. 对于 OPA657数据表的图34、如何确定 CD CPCB 和 CF 的值?

我记得有一个博客来解释这些 参数。

问题3. 如果 互阻抗放大器测量 nA 电流、例如 OPA657、我们知道  对数放大器、

例如 log112、也可以测量 nA 电流。  对于 NA 电流测量应用、它们有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    问题1. 是的、互阻抗放大器(TIA)可以测量 nA 电流、但系统需要大量增益。  

    问题2. 以下是一份有关 跨阻放大器注意事项的好应用手册。  Cd 是光电二极管的电容、因此取决于您使用的光电二极管、CPCB 是 PCB 板的电容、可能会有所不同、但可以很好地估算出0.3pF。  最后、CF 取决于许多因素、包括稳定性和带宽。   

    问题3. 与对数放大器相比、TIA 的优势在于其具有更高的带宽。

    我必须更好地了解您的系统要求、以查看 OPA657是否最适合。 这是一个适用于类似 TIA 应用的 TINA 电路。

     

    此致、

    Robert Clifton

    e2e.ti.com/.../OPA657-Transimpedance-Amplifier.TSC