This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找器件建议

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688747/looking-for-device-recommendations

主题中讨论的其他器件:OPA858LMH5401

您好!

我们有一位客户正在为激光雷达应用构建平衡接收器、他正在寻找能够实现以下功能的跨阻放大器:

300MHz (理想情况下为600MHz 或更高)
差分输出

对于激光雷达应用、我们是否对 TIA 有任何建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    您是否知道为激光雷达应用请求的跨阻(TIA)增益? 此外、光电二极管电容或光电二极管器件型号对于计算 TIA 电路的可行性非常有帮助。

    OPA858可能适合用作 LIDAR 应用的 TIA、因为其 GBW 产品是5.5GHz 和 FET 输入。 但是、我认为需要目标 TIA 增益和光电二极管电容、以便为客户的激光雷达应用建议正确的电路。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    OPA858可能起作用。  我们计划使用的 PD 具有大约1pF 的电容、而我们的客户目前要求的跨阻增益为大约4K。 根据您的 TIA 计算器电子表格、这将为我们提供接近350MHz 的3dB 带宽(假设 OPA858输入电容为0.8pF)、满足最低要求。

    如果可能、我们的客户会更喜欢600MHz 带宽。 你有什么建议吗?

    谢谢、Reinald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reinald、

    很抱歉耽误你的答复。

    客户是否愿意在600MHz 带宽下具有低于4K 的互阻抗增益? 我认为、如果是这样、我们可能能够使用 OPA858实现一些功能。

    您可能还想了解一下采用 LMH5401的线性跨阻放大器设计: www.ti.com/.../tidud08.pdf。 这是一种差分 TIA 设计、可实现600MHz 带宽和3.57k 欧姆跨阻增益。

    我不确定您是否正在寻找 TIA 的任何特定架构、例如单端或差动输出以及输出电压范围。 如果可以、我可以向您的个人资料电子邮件地址发送电子邮件、然后您可以离线回复任何详细信息。

    此致、
    Rohit