This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:具有 I_SUPPLY <20uA、Vdd >24V 的运算放大器、输入 CMV 包括接地

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6042, TLV27L2, TLV27L1, TLV2401, TLV2381, TLV2252, TLV2451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690782/lmc6042-opamps-with-i_supply-20ua-vdd-24v-input-cmv-including-ground

器件型号:LMC6042
主题中讨论的其他器件:TLV27L2TLV27L1TLV2401TLV2381TLV2252TLV2451

您好!

我正在寻找其他 具有以下要求的运算放大器、如 LMC6042:

1) 1) 10uA-20uA 电源电流

2) 2) Vcc 高达26V

3) 3)输入共模电压必须包括负电源或接地。

4) 价格范围为1.00美元、1000pc。 数量

下面是我找到的一些运算放大器。

LMC6042 、但其 I_SUPPLY 比我的目标稍高。

LMC6462、但即使 Vsupply = 15V total、它的工作电压也可确保在5V 时(根据数据表)。

OPA251、但其 I_SUPPLY 高于我的目标(并且成本也更高)。

如果有任何建议,将不胜感激。  请求紧急。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    在通用空间中、您的一组规格将难以满足。 您说您需要高达26V 的 VCC、然后在您的其中一个器件注释中、您说 Vsupply = 15V。

    您还能评论一下您所需的 GBW 和通道数是多少?

    您可能考虑使用的其他一些器件:
    TLV27L1、TLV27L2
    TLV2401
    TLV2381

    我已通知低功耗团队、他们可能也能提供一些意见。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish

    我同意 Paul 提到的所有内容。  我们的器件不符合您的所有标准。  那么、您能帮助我们更深入地了解您的应用电路吗?  也许我们可以帮助进行一些权衡。  您提到共模电压接近于接地、我假设这是一个单电源应用。  如果共模接近于接地、那么需要26V 工作电压的原因是什么。  是用于防止高电压尖峰、还是您系统中的电源处于20V 范围内?  或者您是否需要放大器输出端的高电压摆幅。  如果您可以分享一下您使用放大器输出驱动的内容、这是很好的了解。  由于您描述的系统需要低功耗、因此如果您真的不需要放大器的高电压摆幅、可以考虑使用系统中的 uC 或 ASIC 的 GPIO 引脚为放大器供电。  当放大器为低功耗时、这是一种常见的做法。  如果您有兴趣阅读、我在个人电子领域写下了有关此主题的文章。  这是一  个链接卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck 和 Paul:

    感谢您的回答。
    我有两个单独的系统使用这些运算放大器(标称值为12V 和24V)。 由于某些系统方面的原因、运算放大器接地引脚可能会比负电源低200mV。
    当器件未通电时、运算放大器将控制一些后台进程...因此主 MCU 不活动、因此无法访问 GPIO 总线...这是一个好建议。
    这些运算放大器将驱动一些比较器和 MOSFET、因此对电流源的要求不高。 在一种情况下、我可能会驱动继电器线圈...但还不确定。

    所需的增益带宽较低...20kHz 或更低则没关系。 通道数为1或2。

    感谢您推荐 TLV27L1、TLV2401、TLV2381...它们在12V 系统中应该表现出色。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul 和 Chuck、您好!

    是否有可用于 TLV2381和 TLV27L1的 Spice 模型? 我在 TI 的网站上找不到它们。

    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    您可以正确地看到、这两款器件现在都没有可用的型号、我对此深表歉意。 希望执行哪种类型的仿真? 您可以考虑使用 TLV2252或 TLV2451模型替代实际器件。

    最棒的
    Paul