This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:增益误差和其他问题

Guru**** 2932120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690979/ina381-gain-error-and-other-questions

器件型号:INA381

你(们)好

1。
请告诉我们如何在考虑温度漂移的情况下估算增益误差。

例如、增益误差的最大值为1%。
该值是否在所有运行温度范围内达到最大值?

即使已考虑最大1%的增益误差、我们是否应该考虑附加增益误差的温度漂移?

2.
至于自身的最大电流消耗、在工作温度范围内的最大电流为450uA。 正确吗?

3.
当我们使用多个相同的器件时、是否可以在同一参考点相互连接 CMPREF?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、

    感谢您深入了解该论坛。

    1. 根据下面发布的公式、增益误差= 1 + 20/10000*(ABS (25系统温度))。 1.2%是-40到125ᵒC 范围内的最差预期值。

    1. 是的、在-40至125ᵒC μ A 的范围内、450uA 是我们期望从任何我们发货的器件获得的最高静态电流。
    2. 是的、可以将多个器件 CMPREF 引脚连接在一起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    感谢你的答复。

    关于问题1,"Tempco"的常数是什么?
    为什么在计算增益误差时将其视为20?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、

    温度系数的简称 Tempco 是从下表(数据表第6.5节)中所示的数据表规格"增益误差与温度间的关系"中提取的最大值。

    如果您想了解有关这方面的更多信息、我建议您观看以下教程视频:

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-10-understanding-temperature-related-errors?cu=456802