This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2804TLP:关于 onet2804tlp 的灵敏度

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET2804TLP, ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688952/onet2804tlp-about-sensitivity-of-onet2804tlp

器件型号:ONET2804TLP
主题中讨论的其他器件: ONET8551T

尊敬的支持团队:

对于 onet2804tlp、它能否支持灵敏度为-28dBm 的10G~11.3G 信号?  我看到 d/s 中有30uApp 输入测试结果 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    一般而言、我建议使用专用的10G 器件代替 ONET8551T 等信号类型。 您是否考虑将 ONET2804TLP 用于10G 信号的具体原因?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复!  

    不、我查看2804没有特殊原因、只是因为我看到 d/s 中有30uApp 测试结果、这意味着敏感度低于-20dBm。  

    是的、我还促销了8551、发现其中有20uApp 测试结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    我建议使用10G 器件。 2804是一款100G 器件、因此其带宽比10G 等效器件更大、并且由于带宽扩展、因此会产生更多噪声。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢 Jacob!