This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLE2301:TLE2301没有 SPICE 模型

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLE2301, OPA552, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711508/tina-spice-tle2301-no-spice-model-for-tle2301

器件型号:TLE2301
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA552OPA564

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试对旧仪表总线应用的原理图进行仿真。 可在本文档的第10页找到该文档 :http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=23960

我几乎找到了所有组件的 SPICE 模型、但在搜索一段时间后、 仍然找不到 TLE2301的模型。

我可以从哪里获得它? 它是否存在?

非常感谢您的帮助!

此致

David Michlbauer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我们的技术配套资料主列表、从未为 TLE2301创建过 SPICE 模型。 我们正在更新旧模型并为无器件创建模型、但 TLE2301目前不在队列中、因此很可能在明年制作之前。

    同时、OPA564和 OPA552具有可用模型、并且与 TLE2301具有相同的性能优势(压摆率、输出电流、增益带宽)。  如果在其中一个器件中替换、您可以很好地了解总体电路性能。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian!

    非常感谢您的快速精准响应! 我将´m 您建议的现有模型,我感谢您在您的终端进一步开发 Spice 模型:)

    祝您度过美好的一天!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题 David、很乐意提供帮助。

    最棒的
    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis