This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2330:配置为比较器的问题。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2330, OPA330, OPA320, OPA196, OPA376, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710522/opa2330-an-issue-of-configured-as-comparator

器件型号:OPA2330
主题中讨论的其他器件: OPA330OPA320OPA196OPA376OPA191

大家好、团队、

我的客户正在使用 OPA2330并配置为电源输出电流监视器的比较器、当输出电流足够低时、OPA2330输出为低电平;一旦输出电流达到特定电平、OPA2330输出应变为高电平。

但是、他们发现1个单元模块测试在生产线上失败、在深入研究之后、他们发现 OPA2330似乎有错误的行为、当 IN+仍然低于 IN-时、OPA2330输出变得高电平、这就是他们所讨论的问题。 有关详细信息、请参见随附的。

您能帮我查看他们的原理图吗? 设计不正确的任何地方? 如果设计正确、我是否应该将其发送到 GO FA 流程?

只有1个返回的样本、故障率约为1/10K。

非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../OPA2330-as-comparator-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    OPA330是一款斩波放大器、因此不应用作比较器、因为将输入分开会阻止斩波器校正其固有的输入电压偏移(输入失调电压以 mV 为单位、而不是以微伏为单位)。  此外、OPA330在输入端子之间具有背靠背寄生二极管(请参阅下文)、当输入之间的输入差分电压大于几百毫伏时、其中一个输入二极管将正向偏置并干扰(拖动)阈值电压、从而导致错误的跳闸点。

      

    相反、请使用实际的比较器或其他非斩波运算放大器、如 OPA320、OPA376、OPA191或 OPA196、它们也没有背靠背输入二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    这是否解决了该问题? 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis