This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:当输入电压低于输出最小电压时、输出电压是多少?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, OPA333, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710482/opa2333-what-is-the-output-voltage-when-the-input-voltage-is-less-than-the-output-minimum-voltage

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件: OPA333OPA340

OPA2333输入电压和输出电压如手册中所示。 当输入电压低于最小输出电压时、输出电压是多少?

此时、运算放大器指示器处于下降状态、或输出电压为30mV。

例如、当输入为0V、10mV、20mV 时、输出电压是多少?

单电源缓冲器电路的测试数据如下:输入0mV、输出0mV;输入5mV、输出5mV;输入10mV、 输出为10mV;输入为20mV、输出为20mV。

我测试了四个部分、得出了相同的结论。 由于该测试使用通用万用表、因此误差太大、无法计算特定精度。

我认为、当输入低于最小输出电压时、运算放大器指示器将下降、而不是输出最小输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui 您好!

    当输入共模电压(VCM) 设置为 其范围的极限值时、OPA333输出电压摆幅是限制因素。 如您所包含的电气特性表所示、OPA333输出电压被限制在相对于电源轨约50mV (典型值)的范围内。 因此、如果将 VCM 设置为0、10mV 或20mV、则输出电   压不能比通常的50mV 更接近电源轨。 如果输出  为空载或负载非常轻、 则在饱和发生之前、它可能会摆动到非常接近0V。

    如果输出从  V+或 GND 驱动到~50mV 的最大摆幅、则不再在其线性区域中运行、而是在饱和状态下运行。 输出将保持饱和状态、直到 VCM 更改为与输出线性工作区域相对应的电平。

    OPA340是一款可摆动至电源轨约1mV (100k 负载)的 CMOS 运算放大器。 但是、其电气规格与 OPA333有很大不同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui、

    违反输入共模电压范围将导致各种问题、包括失调电压、带宽、噪声、 IB 的变化超出数据表中指定的值、因此输出也会根据闭环配置而变化-请在以下链接下学习 TI 高精度实验室课程中的材料:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rengui、

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis