This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:控制连接的 I2C 器件所需的命令行接口

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688629/usb2any-command-line-interface-required-to-control-connected-i2c-devices

器件型号:USB2ANY

您好!

使用 USB2ANY (HPA665)硬件通过发送的 I2C 消息控制某些 I2C 器件。

计算机<---- USB 电缆->USB2ANY<--- I2C 线路--> DUT (被测器件)。

是否有终端/命令行界面来发送 I2C 消息以控制 DUT?

此致、

Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    USB2ANY 旨在与配对的 EVM 配合使用。 EVM 确定哪个 TI E2E 团队支持 USBANY 查询。  通用 和精密放大   器无法为 USBANY 提供支持、因为它不是由这些产品系列中的任何一个开发的、并且没有任何有关 USBANY 的深入信息。

     您将 USB2ANY 与哪个 TI EVM 搭配使用? 如果我们有该信息、我们 应该能够将您的查询引导至正确的论坛。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我不会将 USB2ANY 工具与任何 TI EVM 板配合使用。 我的用例是使用 USB2ANY 通过 I2C 通信控制器件。

    如果 TI 能够帮助提供命令行界面来发送 I2C 消息、这对我们有所帮助。

    如果这不在 TI 支持范围内、请关闭 TT。

    此致、

    Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh 您好、

    遗憾的是、由于 USB2ANY 未与特定的 TI EVM 配合使用、因此我们无法提供帮助。

    我将关闭您的 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程