This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:仪表放大器建议

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA114, INA826, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709837/ina326-instrumentation-amplifier-recommendation

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件: INA114INA826INA828

大家好!

很抱歉给你们带来了这么简单的问题,但我对这个生物医学世界很陌生。 事实上、我使用 INA114设计了一个 EMG 放大器、但有一个问题、即它无法在单电源模式下运行、因此我需要对系统进行一些升级。 实际上、我的问题是、您为此类任务建议使用哪种精密放大器。 我四处看看、但有很多这样的人、我更愿意就此事征求专家的意见。 INA326似乎是此任务的理想选择、并且可以在单电源模式下运行、对此放大器有何看法?

这导致了我的另一个问题,这完全是因为缺乏经验。 在论坛上、我看到有人将 INA 上的基准引脚连接到 Vcc/2而不是接地。 在单电源下运行时、这是强制的吗? 我假设输出能够安全摆动。 在这种情况下、基准电极仍应连接到此基准引脚? 还是应直接接地?

很抱歉、有这样简单的问题!

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    INA826的数据表包含有用信息。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确实如此! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您可能会发现 ECG 上随附的演示文稿也很有用。 它详细介绍了设计注意事项和器件选择。 这些原则应适用于您的 EMG。

    此外、下面是一个用于 INA 的工具、它根据您的电源和共模范围确定您的限制: www.ti.com/.../INA-CMV-CALC

    INA826和 INA828是我们的一些最新器件、非常适合此任务、但在单电源下运行时、通常需要基准电压来保持线性区域中的输出。 还有共模输入限制。 对于大多数 INAS、您也无法将单电源配置中的一个输入接地、因为这会使内部前端放大器饱和、因为它无法一直摆动到负电源。 INA326有一个不同的拓扑结构,可以适应超出电源范围的输入,但您仍必须牢记输出限制。

    e2e.ti.com/.../ECG_5F00_Fundamentals_5F00_condensed.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将对其进行介绍。

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布回复即可。

    谢谢
    Dennis