This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:OPA2191电路条件

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/691056/opa2191-opa2191-circuit-condition

器件型号:OPA2191

您好!

我希望你证实图46和47的情况。

只有"过驱= 100mV"有关电路条件。 因此、我希望您确认电路状况。

你能取悦朋友吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi、

    图46和47描述 了将运算放大  器用作比较器时的 OPA2191性能。 与传统比较器一样、具有一定过驱电平的阶跃输入用于传播延迟时间测试。 我在我们的测试工程中验证了100mVpk (200mVp-p) 是数据表中所示 OPA2191传播延迟时间图的使用电平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程