This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117

Guru**** 2393575 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685766/xtr117-xtr117

器件型号:XTR117

您好,  

您能不能将我指派给相关的技术人员,我的客户有问题,请参阅下面的e2e.ti.com/.../1440.PCB_5F00_Project.pdf

PN:XTR117

 

请参阅随附的工程图。

这是根据 XTR117数据表第6页进行的。

模拟输入为1-5Vdc。

 

1.当我从电源 IN1或2将24V 直流电源连接到 IC 时。 (电气图第2页)

我测量35mA 或24mA 电流、XTR 不工作。

2.即使我禁用桥式二极管、XTR117也不工作。

 

3.当我在电阻器(直流电源-)侧连接示波器接地时(请参阅数据表第6页)、它开始工作。

 

请帮我解决该电路。

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您需要在设置中确定一些事项:

    1) 1)最重要的是、XTR117的输入电压一定不能与环路电源的接地端有任何连接。 IRET 端子必须相对于环路电源接地浮动、输入电路必须随其浮动。 使用 AGND 时、您似乎已经考虑了这一点、但我不确定您的"CleanPower"源是指什么。

    2) 2)如果将示波器接地端连接到输出电阻器可解决此问题、则会导致我认为您的电源未正确接地、环路正在通过示波器探针找到其接地路径。 您可能需要仔细检查电源连接。

    3) 3)其他需要注意的是可能存在通量污染。 如果您的电路板未得到适当清洁、焊剂可能会为引脚之间的电流创建寄生路径。 由于 XTR 与此类低电平电流输入一起工作、因此不会花费太多时间导致不稳定的行为。 这通常通过相邻的基准引脚或电源引脚耦合。 确保彻底清洁了电路板、以消除可能产生的任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您将什么连接到 R13的引脚3? 这应该是 Power-IN1电源的负极。

    请注意、您的电路中有许多不同的 GND 电位以及许多额外的电源电压。 这实际上并不是 XTR117的用途。 查看 XTR117数据表的图1、4和5、了解附加电路通常是如何供电的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的帮助、

     

    我将尝试回答您的问题、

     

    我们有2个电源:  

     

    第一个是支持2个模拟1-5V 电源的 RTB 板"CleanPower"。

    RTB 板 GND 和 AGND 只是使用铁氧体磁珠与 GND 分离、  

    我都准备好用一个 GND 对其进行测试。

     

    控制器的模拟通过 U5一级运算放大器来放大信号。

    我认为我有一个到 XTR117的良好模拟1-5V 输入。

     

    第二个24V 直流电源通过 Power_IN1 (+)连接到 XTR117 U6并返回 R13 Iout_4_20m_1 (-)、我在电源(-)与该线路之间使用一个270欧姆的电阻器。

    我使用2个电位计进行校准、R12输入电压1-5Vdc 和 R13进行输出阻抗。  

     

    要做的: 我将从磁通中清除电路板、然后再次对其进行测试。

     

    晶体管 Q1或桥式二极管是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的帮助、

    我将尝试回答您的问题、

    我们有2个电源:

    第一个是支持2个模拟1-5V 电源的 RTB 板"CleanPower"。
    RTB 板 GND 和 AGND 只是使用铁氧体磁珠与 GND 分离、
    我都准备好用一个 GND 对其进行测试。

    控制器的模拟通过 U5一级运算放大器来放大信号。
    我认为我有一个到 XTR117的良好模拟1-5V 输入。

    第二个24V 直流电源通过 Power_IN1 (+)连接到 XTR117 U6并返回 R13 Iout_4_20m_1 (-)、我在电源(-)与该线路之间使用一个270欧姆的电阻器。
    我使用2个电位计进行校准、R12输入电压1-5Vdc 和 R13进行输出阻抗。

    要做的:我将从磁通中清除电路板、然后再次对其进行测试。

    晶体管 Q1或桥式二极管是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    这不可能是晶体管或二极管问题。

    正如我提到过的、XTR117的 IRET 引脚需要相对于环路电源接地悬空、并且您的所有输入电路都必须随它悬空。 此外、输入侧以 IRET 为基准的所有器件必须消耗小于4mA 的总电流。 由于 IRET 实际上是您的输入接地、因此您的所有输入电路电流都将流经 IRET 并成为输出电流的一部分、因此您的输出电流不能小于输入消耗的总电流。

    这是一个演示、我认为您会觉得很有用。 请看一下、让我知道这是否有助于您解决问题。

    e2e.ti.com/.../3312.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    女人

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis