This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:LMV324

Guru**** 2556550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689421/lmv324-lmv324

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件: LM324

您好!

LMV324IDR 用于三个运算放大器仪表放大器电路。 芯片在第一级放大时的正常运行为14.3 (电阻参数相同、
芯片一级放大的异常偏差、例如16.6倍、10.2倍)
 在合格的 PCB 板上未对齐的裸片焊接仍然异常。
更换客户的芯片后、PCB 电路板异常正常。
我想问这是芯片的质量还是客户的电路设计?
 或者、此 LMV324的计算范围是否无法满足客户的需求?

2.客户以前使用的材料的后缀为 G4。 我现在为他们提供带 G3后缀的 LMV324。 客户使用 G4、G3无法使用。 我想问、G3和 G4之间有何区别?
 我问 G4是在海外生产的。 似乎是墨西哥或马来西亚。 G3在中国制造。 是吗?
 如果原点不同、但这不会影响内部的参数、则不能使用很大的差异!


 3、昨天我又回到客户那里、还带了马来西亚籍的 LMV324IDR 尾来测试 G4、但也和之前发送给客户的 G3一样。 放大率不稳定,波动数据相对较大。
2000个芯片中有12个坏芯片、相差800倍。
 我进行了一项测试、该测试是给我自己的工程师的。 但是测量这种材料是很糟糕的、但它没有分解。 现在、您可以帮助分析原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    G3和 G4是材料的封装代码。 这不会影响电气性能。
    www.ti.com/.../pinout-quality

    您能否共享波形和部分原理图?
    未对准器件焊接是否导致短路或开路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否详细介绍电源电压和输入信号? 此外、原理图显示的是 LM324、但不是 LMV324?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    LM324和 LMV324的外设电路是相同的。

    芯片的电源电压为5.2V。

    输入信号是压力传感器的输出电压、通常约为15毫伏。


    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果不详细了解 LMV324输入端的电路、我只能推测它与 LMV324无法在其输出端完全降至0V 相关。 最后、您应该获取一个运算放大器、该运算放大器可以在输出端(RRIO)从轨到轨摆动。

    此外、LMV324具有高偏移电压、该电压在测量信号范围内。 因此、您最终应该寻找更好的运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    要确定增益、至少需要进行两次测量。 增益=(Vout1 - Vout2)/(Vin1 - Vin2)
    如果只使用一个测量值、"gain"= Vout/Vin、那么输入失调电压产生的误差将看起来会使增益不正确、尤其是对于低输入电压。

    由于 Vos (Vos)导致的总输出误差(直流偏移)为(U4D[VIO]-U4A[VIO])* 7.67 * 11 + U4C[VIO]* 11
    VIO 是随机的、在某些器件上、误差会更高、并且会增加到应用中。