This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:与 OPA4171相比应用问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4171, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709020/opa4277-issue-with-applilcation-comparing-with-opa4171

器件型号:OPA4277
主题中讨论的其他器件: OPA4171OPA2277

客户发现 OPA4277在能源存储系统上有问题、请查找随附的文件。

当使用 OPA4171时、问题消失了。 请帮助您了解哪些参数对于设计框架非常重要。 缓冲器和过流保护。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../PVI-OPA4277-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    3.3V 单电源电压违反了数据表中指定的最小电源电压-请参阅下文。  OPA2277要求最小工作电源电压(不应用数据表限制)为4V (+/-2V)、而最小额定电源电压为10V (应用数据表最小/最大限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如问题1幻灯片所示、为 UM30A - UM30D 供电的 V1和-V1电源电平是多少? 由于 Vref 为1.65V、我怀疑它们也是低电压。

    幻灯片4上的波形显示了 OPA4171和 OPA4277的电路行为差异。 很难弄清楚波形的细节、但很明显、当 OPA4277在电路中时、上部和下部波形上会出现额外的尖峰。 它们可能是由电源冲突问题引起的、例如针对问题2电路观察到的 Marek 问题、或者输入共模电压(VCM)或输出摆幅冲突。

    请注意、OPA4277 VCM 最小值为(V-)+ 2V、VCM 最大值为(V+)- 2V。OPA4171 VCM 最小值为(V-)- 0.1V、VCM 最大值(V+)- 2V。两个放大器之间的最小值端存在很大差异。 如果电路中的共模电压 超出 VCM 范围、则正常的运算放大器行为可能会严重降低、甚至丢失。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Marek:

    在电路中、V1为12V、-V1为-12V

    黄浩
    Delta Electronic、Inc.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    电路中的 V1为12V、-V1为-12V
    2.幻灯片4上的 Vs 为+/- 12V,、IBTMAX 最大值为1.5V。 我认为共模电压不在该范围内。 或者您可以建议我们如何确认? 测量针脚电压?

    黄浩
    Delta Electronic、Inc.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何志平

    我有一个问题要问"问题2":您的 OPA4171电压跟随器由+3.3V 供电并将相同的电压馈送到+输入引脚? 这有什么意义吗? 您是否已将2µ2 Ω 电容器直接连接到电压跟随器的输出? 但是、将高电容直接连接到作为电压跟随器连接的 OPA4171的输出会降低 OPAMP 的相位裕度、这是一种非常糟糕的设计做法。 它也违反了 OPA4171数据表第8.2.2.1节中给出的建议。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何志平

    UM30A 的 IBT_-和 IBT_+输入之间是否存在电感器连接 ?  是否可以在 PG 上为我们提供两个 DSO 映像。 4分别显示较大的图像? 很难确定报告中两个小图像的细节。 我们确实需要能够更清晰地查看 UM30A 输入和输出的波形。

    由于 IBT 波形迹线是  电感器电流(红色)和 IBTMAX (蓝色)输出的波形迹线、因此 OPA4277的可疑行为似乎发生在 UMA30A 电路中、而不是在电路中的其他地方。  在 三角波的上升部分的特定电压点上、几乎看起来环路会损耗、然后重新获得控制。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何志平

    这个问题是否得到了满意的解决? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    谢谢您、Thomas
    精密放大器应用工程