This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:输出 A 或 B 驱动 PMOS

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709004/tlv6710-output-a-or-b-drive-pmos

器件型号:TLV6710

你(们)好,先生  

我是否可以使用 OUTA 或 OUTB 直接驱动 PMOS 来执行电源路径功能?

或者需要添加外部 NMOS 来驱动 PMOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    您的电源电压是多少?

    遗憾的是、首页图中似乎有一个拼写错误。 输出只能上拉至25V、而不能上拉至36V。 我必须尽快解决这个问题!

    电源电压最高可达36V、但输出电压仅可上拉至25V。 因此、如果您的电源电压低于25V、您可以使用所示的电路。

    只需注意 MOSFET 的 VGS 最大值。 如果 MOSFET VGS 最大值低于您的电源电压、您可以将100k 上拉电阻器直接连接到栅极、以使用100k 限流电阻器形成分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai
    如果您在这方面需要任何进一步的帮助、请重新打开该主题。 我还针对您的特定应用需求提出了一个私人请求。
    卡盘